This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:DLPC4422/4420</s>4420

Guru**** 633105 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420, DLPC4422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1096632/dlpc4422-dlpc4422-4420

部件号:DLPC4422
主题中讨论的其他部件:DLPC4420

您好,

DLPC4422/DLPC4420是否4420是否可以交换每个通道中的数据位顺序? 是否可以交换A和B通道?   

非常感谢!

天业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tianye:

    感谢您通过E2E联系我们!

    这两种功能都可以操作,但遗憾的是,TI.com不提供支持此功能的软件。

    请进一步评论您正在尝试实现的目标,并可能为您提供帮助,您是否使用了我们提供的EVM或设计了自己的EVM?

    最佳,

    亚伦B