This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:DLP4500和DLP4500NIR之间的差异

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1094960/dlp4500nir-difference-between-dlp4500-and-dlp4500nir

部件号:DLP4500NIR
“线程: DLP4500”中讨论的其它部件

尊敬的德州仪器(TI):

我想知道  DLP4500和DLP4500NIR之间的区别。

我已经知道该窗口适用于DLP4500NIR的NIR。

它们之间是否还有其他区别?

此致,

Kokoro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kokoro:

    欢迎参加E2E论坛,感谢您对DLP技术的关注!

    DLP4500NIR和DLP4500都是空间光调制器(SLM) DMD。 但是,DLP4500NIR在光波长和最终应用方面与DLP4500不同。 DLP4500NIR设计用于调制近红外(NIR)光,以用作元素检测器。 另一方面,DLP4500设计用于显示设备的最终应用中的可见光。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的奥斯汀:

    感谢 您的回复。

    您能告诉我它们之间有哪些不同的组件吗?

    此致,

    Kokoro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kokoro-San,

    车窗上的AR涂层不同。 两个DMD都有 Corning Eagle XG窗口。 DLP4500上的AR涂层具有可见范围(400nm至700 nm)。

    DLP4500NIR具有AR涂层,用于NIR范围700 nm至2500 nm。 有关详情,请参阅以下“DLPRegisteredDMD窗口的波长传输注意事项”应用说明:

    https://www.ti.com/lit/an/dlpa031e/dlpa031e.pdf

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vivek:

    感谢您的回复。

    假设除窗口上的AR涂层外所有组件都相同,我的说法是否正确?

    此致,

    Kokoro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kokoro-San,

    是的,后视镜结构和电气接口相同。  

    此致,

    Vivek