“线程: DLP4500”中讨论的其它部件
尊敬的德州仪器(TI):
我想知道 DLP4500和DLP4500NIR之间的区别。
我已经知道该窗口适用于DLP4500NIR的NIR。
它们之间是否还有其他区别?
此致,
Kokoro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的德州仪器(TI):
我想知道 DLP4500和DLP4500NIR之间的区别。
我已经知道该窗口适用于DLP4500NIR的NIR。
它们之间是否还有其他区别?
此致,
Kokoro
您好Kokoro:
欢迎参加E2E论坛,感谢您对DLP技术的关注!
DLP4500NIR和DLP4500都是空间光调制器(SLM) DMD。 但是,DLP4500NIR在光波长和最终应用方面与DLP4500不同。 DLP4500NIR设计用于调制近红外(NIR)光,以用作元素检测器。 另一方面,DLP4500设计用于显示设备的最终应用中的可见光。
此致,
奥斯汀
您好Kokoro-San,
车窗上的AR涂层不同。 两个DMD都有 Corning Eagle XG窗口。 DLP4500上的AR涂层具有可见范围(400nm至700 nm)。
DLP4500NIR具有AR涂层,用于NIR范围700 nm至2500 nm。 有关详情,请参阅以下“DLPDMD窗口的波长传输注意事项”应用说明:
https://www.ti.com/lit/an/dlpa031e/dlpa031e.pdf
此致,
Vivek