This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:如何使DLPC4422EVM支持4路执行器

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP780TE, DLP660TE, DLPC4422, DLPC4420, DLPC7540, DLP660TEEVM, DLP470TEEVM, DLP471TEEVM, DLPC7540EVM, DLP650TEEVM, DLP470TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1091015/dlpc4422-how-to-make-dlpc4422evm-support-4-way-actuator

部件号:DLPC4422
主题中讨论的其他部件:DLP660TE,DLP780TE DLPC4420DLPC7540DLP470TPDLPC6421DLP471TEEVMDLPC7540EVMDLP650TEEVMDLP470TE

您好,TI的朋友

我是  Wintech inc的系统工程师

如何使DLPC4422EVM支持4路执行器

我们已开发出DLPC4422+DLP660TE + 2路执行器 4K超高清设备

众所周知,DLPC4422EVM硬件仅支持2路执行器,而不支持4路执行器

并且仅支持DAC驱动 器电路而不支持PWM

需要:

DLP780TE 硬件设计已由TI与我共享 ,miniAik与我共享一个.78执行器

我们计划开发DLPC4422/DLPC4420 +4420 + DLP780TE + 4路4K UHD设备,用于显示器和3D打印应用

关键问题是如何修改DLPC4422EVM以支持4路执行器

DLPC4420+ DLP780TE作曲家项目支持4路  

将使用哪种模式,DLPC7540使用的PWM模式 或DLPC4422使用的DAC模式

以及如何修改执行器驱动电路  

以及我可以提及的内容

你能 给我一些建议吗

感谢 你的帮助

此致

Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jia,

    很高兴看到Wintech使用新的DLP780TE进行开发。 团队正在寻找分享4向导航信息的最佳方式。 明天我将与他们一起跟进。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好

    很高兴再次见到你

    讨论   XPR的控制模式和信道数

    a. DAC模式或PWM模式

    B. 2路或4路

    谁在使用 DAC模式

    答:DLPC4422EVM + DLP660TEEVM使用DAC模式和2路  

    b. DLPC4422EVM + DLP470TEEVM使用DAC模式和4路(但DLPC4422EVM没有4路驱动器)

    C. DLPC6421 + DLP470TP使用DAC模式和4路

    谁在使用PWM模式

    A. DLPC7540EVM + DLP471TEEVM/DLP650TEEVM使用PWM模式和4路

    执行器是否支持DAC模式或PWM模式或两者

    a. miniAik .47/.48/.65/.78执行器都支持DAC模式和PWM模式,参数保存在执行器MCU中

    B.光学调节XPR 20和XPR 33均支持DAC模式和PWM模式

    因此,我想知道 DLPC4420/DLPC4422 +4422 + DLP780TE解决方案将使用哪种控制模式

    我想修改DLPC4422EVM或我们的DLPC4422主板以添加4路驱动器  

    必须确保作曲家项目固件可以在硬件平台上运行

    感谢你的帮助

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jia:

    请查找最新的固件包- FPGA固件需要更新为4路XPR。 如果需要,用户指南中有附加说明。

    最佳,

    亚伦B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron和Matt

    我知道软件支持4路XPR。 FPGA和DLPC4420/DLPC4422都4422都支持4路XPR

    但DLPC4422EVM硬件仅支持2路,而不支持4路

    首先:DLPC4422EVM XPR SH

    a。 ADC模式

    B。只有一个通道

    C。支持DLP660TE  

    d。 我们设计了DLP660TE 设备

    https://www.ti.com/tool/WDST-3P-PRO6600

    其次:DLPC4422软件

    a。 硬件= DLPC4422EVM + DLP660TE,单击"is 2XPR"。双路电流驱动器信号由J43输出(这是我们在DLP660TE器件中使用的模式)

    B。 硬件= DLPC4422EVM + DLP470TE,“is 2XPR”未被单击,因为它使用4路XPR

    我的问题是4路XPR驱动信号输出J42是或否的位置

    4路驱动器使用2通道DAC模式或2通道PWM模式

    如何将miniAik或Optotune执行器连接到DLPC4422EVM

    或者我需要设计一个新的执行器驱动板

    最终用途:

    将miniAik和Optotune执行器连接到DLPC4422/DLPC4420EVM (4420 (如DLPC7540EVM ),其中 集成了4路PWM模式驱动器电路  

    如何 使DLPC4422EVM+DLP470TE + miniAik 4路执行器正常工作

    我认为DLPC4420+DLP 780TE + 4路也有同样的需求

    猜测:

    a。 来自J42的4路驾驶员信号输出

    B。必须 另外设计PWM或DAC执行器驱动器电路

    C。 DLPC4420+DLP780TE和DLPC4422+DLP470TE将使用相同的执行器驱动器电路

    我需要尽快在我们批量生产的DLPC4422硬件平台上验证DLP780TE的功能

    感谢你的帮助

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jia:

    听起来您可能拥有DLPC4422和DLP660TE的第1代产品,如果是这种情况,您将需要DLPC4422的第2代产品。可从TI.com购买。

    1.我们的双向和四向设计太不相同,我们没有记录更新。

    2. miniAik和Optotune执行器是否随附了驱动器板,或者您是否需要进行比较来设计自己的驱动器板?

    最佳,

    亚伦B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    我是Wintech公司的系统工程师

    主要负责ECD部门的产品

    https://www.ti.com/tool/WDST-3P-PRO6600

    我们在2019年发布了PRO6600产品,该产品涉及TI的DLPC4422+ DLP660TE解决方案

    我们设计的DLPC4422硬件参考了2017 年的DLPC4422EVM

    可能是DLPC4422的第1代

    现在从TI下载的硬件设计是第1代,而不是第2代

    https://www.ti.com/tool/DLPLCRDC4422EVM

    1.我们的双向和四向设计太不相同,我们没有记录更新。

    答:您能否与我共享DLPC4422的第二代文档,特别是硬件设计

    2. miniAik和Optotune执行器是否随附了驱动器板,或者您是否需要进行比较来设计自己的驱动器板?

    答:除了DLPC4422EVM和执行器之外,我们没有任何执行器驱动器板

    B: 我们确实需要一个执行器驱动器板来将DLCP4422EVM连接到执行器

    C:您能否与我共享可连接到DLPC4422EVM的执行器驱动板(硬件设计正常)

    谢谢你

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Aaron

    现在我们在PRO6600器件中使用2路执行器(TI在2017年给出了建议)

    DLP660TE必须使用2路执行器  

    因此,DLPC4422EVM仅 集成了2路驱动器

    但是,DLP470TE和DLP780TE都需要4路执行器,而DLPC4422EVM没有4路执行器驱动器

    miniAik 4路执行器如何连接到DLPC4422EVM (或我们的DLPC4422主板)

    可能需要执行器  

    请告诉我一些信息

    谢谢你

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jia:

    我知道,主板需要4路执行器连接。

    我将与您联系以获取此信息。

    最佳,

    亚伦B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    我知道4路执行器的信号是从XPR ALTER FPGA输出的  

    J54,J55和J56的连接器是4路执行器接口

    我读取DLPC442X的AllinOne源地址09.00 .........00  

    我发现执行器配置通过IIC发送到FPGA  

    '图像已删除'

    我知道独立主板连接在DLPC4422EVM和执行器之间

    你能和我分享一下执行器独立主板的硬件设计吗

     我猜对吗?

    感谢你的帮助

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jia,

    让我们看看你在星期一提出的问题和答复。 我们今天有一个假期,大多数人正得到当之无愧的休息。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jia:

    请记住E2E是一个公共论坛-不允许共享源代码的图像。 我将私下回答您的问题。

    最佳,

    亚伦B