This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010EVM-LC:DLP2010EVC-LC通信错误

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010LC, DLPC3430, DLPA2005, DLPC3470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1097283/dlp2010evm-lc-dlp2010evc-lc-communication-error

部件号:DLP2010EVM-LC
主题中讨论的其他部件: DLP2010LCDLPLIGHTCRAFTERDLPC3430DLPA2005DLPC3470

您好,TI社区:  

我的DLP2010EVM-LC有问题。 让我来解释一下。  

我在DLP工作了4个月,它运行良好。  

我弄断了柔性电缆。 所以我买了一个采用EKBtechnologies的新产品。  

但现在我无法与DLP通信。  

我有一个与“e2e.ti.com/.../dlp2010evm-lc-dlp2010evc-lc-communication-error"”2010”完全相同的错误

我 尝试更新TI上的新固件。 但什么也没有发生。  

DMD和柔性电缆之间的接口可能不兼容?  

我是否还需要更改DMD?  

此致  

文森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent,您好!

    欢迎参加E2E论坛。

    如果设备未连接到GUI或PC,您是否仍可以打开设备?

    PROJ_ON为HI时,是否有任何光输出或图像输出?

    您使用的固件和GUI版本是什么?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复,  

    是的,我可以打开设备  

    -当PROJ_ON为Hi时,DLP上没有任何光或图像输出。

    - GUI始终是相同的“DLP pico显示和光控制EVM DLP2010LC 2.1 .0.7 ”

    我还尝试了GUI“DLplightcrafter Display v 7.4 ”。 状态EVM已就绪,但没有任何反应。  

    固件

    -我使用了" FWSel_DLPC3430_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v7p4p3.img "2005 "或""_DLPC3430_0_Backup.img"

    此致  

    文森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特  

    我认为您使用的固件不正确(如果刷新了错误的固件,EVM将无法启动)。 请尝试对EVM上可用的固件进行编程(https://www.ti.com/tool/DLP2010EVM-LC)吗?

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mayank:  

    我已尝试使用此固件。  

    下载文件时。 我有2个文件  

    - 8.0 dlpc3470_FW_PQ.0.img.                    (我无法刷新固件)

    - dlpc3470_smaller_limited FW 8.0 .0.img       (我可以刷新固件,但没有反应)

    此致

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent,您好!  

    是的,柔性电缆可能与EVM不兼容。 我们建议您联系EKB进行同样的操作。

    此致,

    Mayank