主题中讨论的其他部件:DLPC3478,
尊敬的,
我们在EVM上使用GUI刻录的闪存被焊接到测试板上。 闪存没有信号,VBIAS&VOFS电压为4.44V,VRST为400mV,SPIO_CLK没有时钟,DLPC3478不工作。 请您帮助分析原因或提供一些建议
闪存:W25Q32JVSSIQ;固件备份在EVM 板上;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Akhil:í a
进行了测试,我将闪存移到了演示板上,并使用FPGA替换了演示板上的MCU,我手动拉了PROJ_ON高水平,结果是FPGA没有代码,原理图如下,我不知道它有什么问题, 请帮助我检查,非常感谢~
您好,Sun:
上述查询是否与以下查询中提到的硬件相同- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/109.391万/dlp3010-dlp3010-dlp3010afqk-dlpc3478-dlpa2005-firmware</s>3010 3010301034782005
此致,
Mayank
您好,Cooper,
请确认系统是否具有正确的DMD? DLPC3478控制器只能与DLP3010LC DMD (DLP3010LCFQK)配合使用。
固件检查是否有正确的芯片组组合,并确保它们在启动时连接。
请确保您拥有正确/支持的芯片组组合。
此致,
Vivek
库珀
是DLPC3478只能与DLP3010LC一起使用。 有关更多信息,请参阅以下常见问题解答- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/92.3731万/faq-new-dmd-part-number-for-dlpc347x
此致,
Mayank