This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:DLP4710LC:确认在-20度范围内部件运行

Guru**** 652440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1098060/dlp4710lc-dlp4710lc-confirmation-about-part-operation-up-to--20-degree

部件号:DLP4710LC

DLP4710LC  的数据表可 支持高达-20度的温度

我觉得这只是一个非汽车芯片组,支持-20度,是打字还是真实的,请确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shayam:

    请参阅当前版本数据表的6.4 部分(第10页)

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp4710lc.pdf

    20C至-10C用于短期操作,产品使用寿命内的总时间不超过25小时。

    共享映像不是来自最新版本的DMD数据表。

    此致,

    Vivek