This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710-LC的原理图和Gerbers

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1098058/dlp4710evm-lc-schematics-and-gerbers-of-dlp4710-lc

部件号:DLP4710EVM-LC

您好,

我正在寻找 EVK DLP4710-LC的设计资源

我们已经采购了2个Nos of DMD5530,并提供了设计的橡胶和阶梯文件,我们认为 DLP4710EVK-LC橡胶或原理图将可用,因此我们采购了2个编号

请提供 DLP4710EVK-LC详细信息的链接,如光光学组装步骤,EVK原理图和BOM,参考板以及EVK的zemax文件,以供参考光学设计

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shayam:

    欢迎来到DLP论坛,感谢您对DLP技术的关注。

    以下参考设计基于DLP4710-LC EVM。 它包括原理图,Gerber文件和BOM。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-8.0005万

    EVM中使用的光学引擎由第三方光学引擎制造商提供。 我们 无法访问光学引擎的ZeMax文件。

    此致,

    Vivek