https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1095154/product-selection
线程中讨论的其他部件:DLPC910, DLPC900, DLP6500FLQ, DLPLCR4500EVM您好,
你好。 我有一位客户对DMD有疑问。 请参阅下文
我需要一个或两个DMD才能在我的光学设置中使用。
所以,我在我的项目中使用了SLM,但现在由于极化交互,我需要与DMD合作。 我需要一个至少具有HD分辨率,像素大小约为8千分尺的DMD,并且能够进行与波长400-700 nm兼容的相位校正。
而且,我需要整个设备,比如它的连接器等等。 如果您有已描述的设备,则可以正常使用。 如果没有,我如何获得此类设备。
我们已有一台设备来自贵公司,但其分辨率较低,型号名称是:"DLP LightCrAfter Evaluation Module"
我认为DLP6500型号与我的设置兼容,但我也需要通过控制器控制辐射。 如何使整个软件包在我的光学设置中使用DMD而不是SLM?
最后,所附文件与我们从贵公司获得的DMD相关。 我需要显示芯片和其余的封装。
此致,
Ray Vincent