This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:将所有LED更换为白色LED

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1098317/dlplcr4500evm-replaced-all-leds-to-white-leds

部件号:DLPLCR4500EVM

您好,

你好。 客户 购买了DLP轻型crafter 4500投影仪,他有兴趣为自己的目的对其进行补充。 他从手册中了解到,这款轻型发动机是由iView Limited开发的。 理想情况下,他希望使用此款轻型引擎的一个版本,将所有LED更换为白色LED。 你能帮他解决这个问题吗? 如果他自己完成了,你有什么资源来帮助他吗? 请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

    客户需要与光学引擎制造商合作 ,以获得仅白色LED光学引擎。   如果客户想要自己完成,则需要进行以下更改:

     1.更换 为电气等效LED。

     2.取下光学引擎中的二色过滤器。

    这将需要一些光学知识和实验室专业知识来进行这些更改。

    此致,

    Vivek