请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPLCR4500EVM 您好,
你好。 客户 购买了DLP轻型crafter 4500投影仪,他有兴趣为自己的目的对其进行补充。 他从手册中了解到,这款轻型发动机是由iView Limited开发的。 理想情况下,他希望使用此款轻型引擎的一个版本,将所有LED更换为白色LED。 你能帮他解决这个问题吗? 如果他自己完成了,你有什么资源来帮助他吗? 请提供建议。 非常感谢。
此致,
Ray Vincent