This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:296-4.7119万-ND

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1094490/dlpdlcr2000evm-296-47119-nd

部件号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他部件:DLPC2607

尊敬的 菲利普·多洛:
我正在使用带有Beagle Bone black的DLPDLRC2000EVM。   根据您在本模块网站上非常好的教程,我可以使用此投影仪播放30帧电影。
我的目标是将电影的帧速率提高到每秒60帧。 请帮我解决这个问题吗?

我有一部60fps的电影在我的比格犬骨中,它的持续时间是13秒。 播放时,我可以在投影仪中看到视频,但我注意到它需要大约24秒。 基于这项实验 ,我注意到DLPC2607可能缓冲了我的帧,因此我的视频所用时间比实际持续时间长大约2倍。 当我看到Beagle骨骼分辨率时,它显示为640x360 32Hz,我认为这是DLPC2000 CAP覆盖的默认值。 (基于   DLPDLCR2000-00A0.DTS文件)

实际上,您能否为我说明一下,以便通过 DLPDLRC2000EVM获得60fps的能力,我该怎么办?

提前感谢您的帮助,

此致,

萨利赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Saleh,

    我们的团队将调查您的疑问,并很快回复您。

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Saleh,

    感谢您的理解和耐心。 我们将在下周与您联系。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Saleh,

    我们的团队支持BeagleBone Black的能力相当有限。 但是,我会尝试向您指出正确的方向,以满足您的解决方案。

    要达到60 Hz,我建议测试两种方法以探索:

    1. 进入 DLPDLCR2000-00A0.DTS文件,并将其更改为增加的帧速率。
    2. 请参阅 本文 ,了解如何在BeagleBone Black上配置HDMI视频设置。 文章详细介绍了如何调整内核帧缓冲区。 虽然它适用于HDMI和音频应用程序,但许多命令和配置可能对您有用。

    此致,祝您好运,

    奥斯汀