This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:将LED电流设置为2安培

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPA2005, DLPC3470, DLP2010LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1086545/dlpa2005-setting-led-current-to-2amp

部件号:DLPA2005
线程中讨论的其他部件:DLP2010EVM-LCDLPC3470,DLP3010EVM-LC DLP2010LC

尊敬的TI:  

我正在尝试DLPA2005 + DLPC3470 (固件版本:dlp2010evm-LC_Q8WP.1)+ 7.3 2010A FQJ+  LE B应用程序(基于DLP2010EVM-LC)  

通过发送这些命令将LED电流设置为2A。

写入RGB LED电流PWM (54h)

写入RGB LED最大电流PWM (5通道)

我可以获得的最大电流约为1000mA (0x0194),较高的LED电流设置将使LED的阳极电压上升至约6V,具有1000mA LED电流。

DLPA2005似乎处于  VLED过压(VLED_OVP)故障状态。  

我注意到,通过改变LED驱动器的电感器,DLP3010EVM-LC能够提供2.4A LED电流。 DLPC3470+DLPA2005是否2005是否可以获得类似电流?

或者固件版本不正确? 因为我尝试了几种不同的印刷电路板和LED,最大电流也是1000mA。

你能给我一些建议吗?

此致!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mao:

    欢迎参加TI E2E论坛,感谢您对DLP技术的关注。 当您尝试通过5Ch命令更改最大LED电流设置时,您是否通过读回至5Dh命令来验证了此更改?

    此外,您是否也在DLP2010EVM-LC上看到相同的行为?

    此致,

    Mayank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mayank,  

    感谢您的回复。 我通过GUI中的高级工具读回测试板的当前设置,当前值与我设置的值相同。   

    由于 DLP2010EVM-LC 的电流lint为 769mA ,因此我没有尝试更改EVM上的最大LED电流。

    此致,  

    齐茂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mao:

    您的主板设计是否与EVM设计类似? 是否存在差异,尤其是限值?

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivek,

    是的,它与EVM板类似。 rlim参数为:0.039 Ω±1 % ,1W,1206。

    为了验证我的主板,我尝试在 并行连接中使用其中的两个。 这些电阻器上的电压为39mV, 因此电流 为2Amp。

    这是否意味着我正在使用的固件有一些限制?

    此致,

    齐茂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毛  

    感谢您提供信息。 是的,固件中设置了LED电流的限制。 但您使用的命令应该覆盖这些限制。 我正在我们的硬件上对此进行验证,并将在几天后回复您。  

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毛  

    您是否仍面临与最大电流限制相关的问题?  

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mayank,  

    是的,我仍然面临最大电流限制,您是否获得了EVM的任何结果?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mao:

    感谢您的反馈。 现在已经有一段时间了,因此团队将重新讨论此事并研究可能的解决方案。

    您是否尝试过较新版本的固件? 如果您可以测试更新的固件版本,您能否报告Mayank的建议是否有效?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:  

    是的, DLPA2005 + DLPC3470 (dlpc3470_FW_QP.0)+ DLP2010LCFQJ+  LE B 8.0 Q8WP,也给出类似的结果。 尝试将电流设置为高于720mA 时,DLPA2005上的LED阳极电压不会升高。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mao:

    感谢您提供信息。 请等待几天,以便我们分享我们对EVM的观察结果并为您提供帮助。

    此致,

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mao:

    DLPA2005支持高达2.4A和最大的LED电流 LED正向电压为4.55V。 因此,您 必须选择一个正向电压低于4.55V的LED,否则PMIC不能将VLED增加到足够远以获得所需的LED电流。

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毛  

    还有几个问题-  

    1.此行为是否可在多个电路板上重现?

    2.我们怀疑DLPA2005的反馈循环中可能存在一些设计问题。 您能否将原理图与EVM进行比较,并在可能的情况下与我们共享这些原理图。

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayank,ć  

    感谢您的回复,我的问题是:  

    我们正在使用的FW基于2010EVM,dlpc3470_FW_FW_FW零8.0 或 dlp2010evm-LC_FW_1 7.3 ,如下所示。   由于2010EVM上的LED具有769mA电流限制,因此这些FW中的LED是否存在任何限制。 您是否会使用这些FWs在您的主板上进行测试?  

    e2e.ti.com/.../dlp2010evm_2D00_lc_5F00_7.3.1.img.zipe2e.ti.com/.../dlpc3470_5F00_fw_5F00_8.0.0.img.zip

    对于您的问题:

    1. 根据LED VF[V] vs If[mA]字符, 正向电压@2A约为3.0V。  

    2.是的,我们尝试了两种不同的PCB布局,结果还是一样?

    3. 以下是我们现在测试的PCB布局,反馈回路原理图与EVM相同。 请检查。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毛  

    我们将在明天之前回复您并提供更新。  

    此致,

    Mayank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毛  

    在与团队进行一些实验和内部讨论后,我们可以发现DLP2010EVM-LC的电流确实限制为1A。 这里的瓶颈不是DLPA2005可以提供的最大电流。 电流受限以保护EVM上的DLP2010LC光学引擎。

    此致,

    Mayank