“线程:DLPC6540”中讨论的其它部件
我们正在使用DLPC6540芯片开发投影仪。
我们制造了一个新的板,但由于在parellel nand flash上没有bootloader,设备无法启动。
因此,我们尝试通过连接 到参考板上J20的J-Link来刷新引导加载程序。
但是,J-Link无法连接参考板,因为不支持IDCODE。
您是否有对闪存进行编程的说明或程序列表?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用DLPC6540芯片开发投影仪。
我们制造了一个新的板,但由于在parellel nand flash上没有bootloader,设备无法启动。
因此,我们尝试通过连接 到参考板上J20的J-Link来刷新引导加载程序。
但是,J-Link无法连接参考板,因为不支持IDCODE。
您是否有对闪存进行编程的说明或程序列表?
您好Kim:
欢迎参加TI e2e论坛,感谢您对DLP技术的关注。 您是否尝试使用EVM页面上的Bootloader更新实用程序来编程/更新[date the bootloader?
https://www.ti.com/tool/DLPDLCR471TPEVM
此致,
Mayank
我想将bootloader编程为在 我们制造的新主板上进行并行闪存。
nand flash上不存在bootloader。因此,我认为不能使用该实用程序对bootloader进行编程。
文档"DLPC6540 Programmer’s Guide"中的
"4系统启动
DLP控制器从在PM_CSZ_0行连接的并行闪存启动。 没有生成ROM代码
进入控制器。 必须在CS0芯片选择线路上连接并行闪存。"
我认为无法使用空nand flash对引导加载程序进行编程。
我发现您的芯片具有JTAG,因此,我想 通过JTAG对引导加载器进行编程。
因此,我们尝试通过连接到参考板上J20的J-Link来刷新引导加载程序。
但是,J-Link无法连接参考板,因为不支持IDCODE。
您是否有通过 JTAG对闪存进行编程的指令或程序列表?