请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPC3478 主题中讨论的其他部件:DLP3010EVM-LC, DLPA2005
您好,
我有带有dlpc3478的dlp3010evm-lc。 我正在进行边缘投影实验。 为此,我使用相位移模式。
通常的想法是,投影一个具有多个相位移的定期模式。 但如何从DLP 3010实现这一点?
首先,sin (omega-x),
然后,sin (omega-x+120度)
然后,sin (omega-x+240度)
但我如何从DLP中投影这些图案?
我对内部模式如何运作没有很好的想法? 但我阅读了用户指南文档文件。