请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP3010EVM-LC 在“线程: DLPC3478”中讨论的其它部件
大家好,
我们希望就下面的客户咨询寻求您的帮助。
我想为3D测量生成相位移模式。 我知道它背后的理论。
至少3种模式,我想投影相位差为120度? 这通常是如何工作的? 如何为此创建一维图案图像?
附件是我想生成的一个彭定康。 请看一下。
此致,
达尼洛