This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR50XEVM:什么是DLP2010光控制EVM和DLP500yx的倾斜度之间的区别

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLP500YX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1100084/dlplcr50xevm-what-s-the-difference-between-the-tilt-of-dlp2010-light-control-evm-and-dlp500yx

部件号:DLPLCR50XEVM
主题中讨论的其他部件:DLP2010DLP500YX
对不起,几天前我拿到了这两块板,但我想问一下这两块板的连接方法。 我尝试使用如图所示的电缆连接,但我的计算机GUI的状态如图所示。 DMD似乎未连接到DLP板 

 DLP2010倾斜角度+17~-17   学位

DLP500YX 倾角+ 17.5~- 17.5 度

更大的倾斜角度范围有哪些好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yu-Chen

    这两种设备具有不同的阵列大小,因此设计和制造目标及流程也不同。 这些是不同倾斜角度范围的原因。

    此致,

    马特