This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:DLP LightCrAfter4500至DLP4500NIRFQD连接

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1103030/dlp4500nir-dlp-lightcrafter4500-to-dlp4500nirfqd-connection

部件号:DLP4500NIR

您好,

我正在尝试将DLP LightCrAfter4500的配电板连接到DLP4500NIRFQD。

我知道我必须制作新的柔性电缆,因为它们之间的引脚配置不同。

我提出的解决方案是,我只制作一根两 端都有AXT68.0124万的电缆。

一端连接到DLP  LightCrAfter4500的配电板,另一端连接到印刷电路板,印刷电路板的作用是将引脚配置转换到 DLP4500NIRFQD。

这是否有效?

此致,

Kokoro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kokoro-San,

    欢迎回到E2E论坛!

    我想强调,需要确认PCB和DMD之间的信号路由。 此外 ,还需要满足DLP4500NIR数据表第11节和DLPC350数据表中列出的所有规格。 请特别注意弹性注意事项:

    如果满足这些要求,则不应存在任何其他妨碍接口工作的注意事项,但我正在与团队确认。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kokoro-San,

    除了我已经提到的建议之外,请确保满足 DLPC350数据表中指定的所有要求。  特别是,请勿在11.1 .7.3 一节中说明DMD接口的路由限制最小和最大长度。 此处列出的建议(如每个信号的最大2个通电流)是整个信号路径的建议。

    此致,

    奥斯汀