请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP4500NIR 您好,
我正在尝试将DLP LightCrAfter4500的配电板连接到DLP4500NIRFQD。
我知道我必须制作新的柔性电缆,因为它们之间的引脚配置不同。
我提出的解决方案是,我只制作一根两 端都有AXT68.0124万的电缆。
一端连接到DLP LightCrAfter4500的配电板,另一端连接到印刷电路板,印刷电路板的作用是将引脚配置转换到 DLP4500NIRFQD。
这是否有效?
此致,
Kokoro