This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000X:适用于 DLPC910的 EVM

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000X, DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1109806/dlp9000x-evm-for-dlpc910

器件型号:DLP9000X
主题中讨论的其他器件: DLPC910

您好!

 为了测试可与 DLP9000X 配合使用的 FPGA 设计、我正在寻找 具有 可编程 FPGA + FPGA 源代码的兼容 EVM。

是否有任何 EVM 可满足我的需求?

谢谢、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我们正在开发目前 尚未提供的 EVM。  很遗憾、我们没有发布日期、而是"请继续关注"。

    ViALUX 提供基于 DLPC910/DLP9000X 的模块。  您必须联系 ViALUX 以了解更多详细信息、但我认为它不是一个开放架构。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    遗憾的是、ViALUX 模块不符合我的需求、因为我无法对 ViALUX FPGA 进行编程。

    我将保持关注

    罗伊