This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3430:Pico 固件启动后的初始显示状态

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3430, DLPA2000, DLP2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1108731/dlpc3430-initial-display-state-after-boot-up-for-pico-firmware

器件型号:DLPC3430
主题中讨论的其他器件: DLPA2000DLP2010

我有一个使用 DLPC3430+DLPA2000+DLP2010的设计、该设计使用您网站上提供的 DLP Pico 固件。 此功能按预期工作、但棋盘测试模式在启动期间闪烁、然后主机才能将其禁用。  

是否有办法在默认固件中更改此行为、或开发具有不同初始显示状态的自定义固件映像?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您说您拥有的 FW 来自 TI.com、您能告诉我您拥有的特定版本吗?

    是否希望系统以不同的模式在测试模式下引导,或者是否希望在启动时显示启动映像?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    下载的固件映像的文件名为 :FWSEL_DLPC3430_DLPA2000_PM1_i2c0x36_v7p4p3、因此我假设为7.4.3版。 如果您需要文件下载随附的文档中的任何其他配置设置、请告诉我。

    初始显示状态应为测试图案模式、并具有纯黑/空白屏幕。  

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请接受我的朋友的请求、以便我们可以通过直接消息讨论此请求。

    此致、

    奥斯汀