This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:FPGA 设计文件/说明

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021LEQ1EVM, DLP2021-Q1, DLP3021-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1107908/dlp2021leq1evm-fpga-design-files-description

器件型号:DLP2021LEQ1EVM
主题中讨论的其他器件: DLP2021-Q1DLP3021-Q1

尊敬的支持团队:

 DLP2021LEQ1EVM 包含作为产品一部分的 Spartan-7。 您能否为此器件提供 FPGA 设计?

或者、如果无法实现、您能否提供一些有关设计内容以及需要执行的操作的信息。

非常感谢、致以诚挚的问候

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您的发帖! 正如我们对 DLP3021-Q1 DMD 所做的那样、我们将通过最终批准在 TI.com 上发布适用于 DLP2021-Q1的 FPGA 设计。  

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、
    您能给它加一点时间吗?
    适用于 DLP3021-Q1 DMD 的 FPGA 设计的功能是否相似、如果是、您是否可以分享?

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    DLP2021-Q1 FPGA 设计应于本月晚些时候发布到 TI.com。 DLP3021-Q1设计已发布到 TI.com。 可通过以下链接获取: https://www.ti.com/lit/zip/dlpc135 

    FPGA 设计随 Composer 项目一起发布、并在 TI.com 上标记为"FPGA 配置"。 这些文件将在 设计和开发区域的"软件开发"部分下的产品文件夹(www.ti.com/product/dlp3021-q1和 www.ti.com/product/dlp2021-q1)上发布。

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我查看了 DLPC135的文件、这些文件仅包含*。bin-files、它们可能是 Spartan-7的二进制配置文件。 该设计是否还提供了源文件? 这通常是一个 Vivado 项目、*。vhd、*。v 以及一些可能的*。xci 文件的组合。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    FPGA 通过 Composer 项目进行配置。 我们不会自行发布 FPGA 配置、因为它包含有关 DMD 的一些相关信息。  

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我这边的目的是使用与 Spartan-7不同的 FPGA。 是否可以在公共论坛上进行基于 NDA 的讨论? DLP 模块的用户如何使用需要使用与 EVM 模块上的 FPGA 不同的 FPGA?

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我们仅支持 Spartan 7 FPGA。 我们可以将此讨论脱机。 我将向您发送一封包含我的电子邮件地址的私人邮件。

    谢谢、  

    Brandon