主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、 DLPC3479、
您好!
我们计划仅将 DLPA3000用于 powerig DLPC34779 / DLP4710LC 相关事项、所有其他事项将不使用。 我找不到适用于此用例的参考设计、但是我找到了一些相关线程、这些线程表明、例如、在 LED 断开连接的情况下、PMIC 无法完成其启动过程。 可能需要特殊的固件。
-对于未使用的 BUCK、参考设计建议将一切都保持在 GND 引脚之外、我将遵循这一点
-对于 LED、是否有任何不使用它们的参考设计? 如果没有、建议如何处理与"illum"相关的引脚?
关于"无法完成它的引导过程*。 这是否意味着无法通过 I2C 访问整个系统? 如果不是、是否可以通过 I2C 写入或对引脚进行上拉/下拉处理来避免特殊固件? 只需检查可能性、以便在有更新时不必请求特殊的 FW。
谢谢
Petr