This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:DLP4500NIR 柔性电缆长度

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLPC350, DLP4500-C350REF, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1111254/dlp4500nir-dlp4500nir-flex-cable-length

器件型号:DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件: DLPC350DLP4500-C350REFDLP4500

您好!

我现在正在阅读 DLP4500NIR 数据表。

链接:www.ti.com/.../dlp4500nir.pdf

关于第34页的表11-4、 最大信号布线长度是否还包括柔性电缆的长度?

还是仅在 PCB 内?

此外、柔性电缆的长度是否有限制?

此致、

科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro-San、

    表11-4具有总信号长度的限制、即从 DLPC350控制器引脚到 DMD 引脚的总信号长度、包括 PCB 和柔性电缆中的布线长度。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek-San

    感谢你的答复。

    我考虑使用 DLPLightCrafter4500的 PCB。

    您能不能告诉我从 DLPC350控制器引脚到 AXT580124引脚的布线长度?

    此外、 如果布线长度 大于 最大信号布线长度、会发生什么情况?

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro-San、

    您能不能告诉我从 DLPC350控制器引脚到 AXT580124引脚的布线长度?

    这种资料不易获得。 请给我们一些反馈时间。

    此外、 如果布线长度 大于 最大信号布线长度、会发生什么情况?

    如果不满足这些条件、我们无法确保系统按预期运行。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro-San、

    "DLP4500-C350Ref 高分辨率、采用 DLP 技术的便携式光导参考设计"基于 DLP4500 EVM。

    https://www.ti.com/tool/DLP4500-C350REF

    您能否查看 电路板中信号布线长度的设计文件(存储在 Gerber zip 文件夹中的返修文件)?

    此致、

    Vivek