请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPNIRNANOEVM 主题中讨论的其他器件:DLPC150
您好、团队、寻求一些故障排除帮助。
无法检测到电路板、这在我更新一个错误的固件后发生。 我已尝试使用引导加载程序模式、但不确定我的器件是否正确处于引导加载程序模式。
谢谢你。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队、寻求一些故障排除帮助。
无法检测到电路板、这在我更新一个错误的固件后发生。 我已尝试使用引导加载程序模式、但不确定我的器件是否正确处于引导加载程序模式。
谢谢你。
-Mark
Mark、您好!
第 K.3节:系统无响应- NIRscan Nano 使用未经测试/故障的 Tiva 固件进行了更新
此致、
Akhil