This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:申请查询

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1122622/dlpnirnanoevm-application-inquiry

器件型号:DLPNIRNANOEVM

大家好、团队、

我的客户希望将我们的 EVM 用于 NIR 光谱分析单元、该单元可以在加工甘蔗的工厂为甘蔗渣生成光谱。 问题 与采样"装置"有关。 这是否需要样品放在比色杯中才能进行分析? 他们需要让 NIR 模块在距离模块相当远的位置扫描样本。 甘蔗渣位于传送带上、以一定速度移动。 他们是否可以将 DLPNIRNANOEVM 安装在设备上、使其位于传送带上的某个位置、然后扫描样本?

提前感谢。

此致、

Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    该团队将需要查看您的用例并查看 EVM 是否可用于此目的。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    EVM 的采样头是可更换的。 默认情况下、TI EVM 附带反射 头。 在此配置中、需要将样本放置在窗口上。

    您可以从我们的第三方合作伙伴(如 Innospectra 和 Opteck)购买透射头。 可 安装在 TI EVM 上。 在此配置中、需要将样本放在 比色杯中进行扫描。

    InnoSpectra Corporation (inno-spectra.com)

    光谱仪(optecks.com)

    Innospctra 还具有 带光纤接口的产品、在此配置中、您可以使用探头扫描样本。  此配置可能更适合此应用。

    有关光纤模块的更多详细信息、请请求客户联系 InnoSpecta。

    此致、

    Vivek