大家好、团队、
我的客户希望将我们的 EVM 用于 NIR 光谱分析单元、该单元可以在加工甘蔗的工厂为甘蔗渣生成光谱。 问题 与采样"装置"有关。 这是否需要样品放在比色杯中才能进行分析? 他们需要让 NIR 模块在距离模块相当远的位置扫描样本。 甘蔗渣位于传送带上、以一定速度移动。 他们是否可以将 DLPNIRNANOEVM 安装在设备上、使其位于传送带上的某个位置、然后扫描样本?
提前感谢。
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户希望将我们的 EVM 用于 NIR 光谱分析单元、该单元可以在加工甘蔗的工厂为甘蔗渣生成光谱。 问题 与采样"装置"有关。 这是否需要样品放在比色杯中才能进行分析? 他们需要让 NIR 模块在距离模块相当远的位置扫描样本。 甘蔗渣位于传送带上、以一定速度移动。 他们是否可以将 DLPNIRNANOEVM 安装在设备上、使其位于传送带上的某个位置、然后扫描样本?
提前感谢。
此致、
Renan
Renan、您好!
EVM 的采样头是可更换的。 默认情况下、TI EVM 附带反射 头。 在此配置中、需要将样本放置在窗口上。
您可以从我们的第三方合作伙伴(如 Innospectra 和 Opteck)购买透射头。 可 安装在 TI EVM 上。 在此配置中、需要将样本放在 比色杯中进行扫描。
InnoSpectra Corporation (inno-spectra.com)
Innospctra 还具有 带光纤接口的产品、在此配置中、您可以使用探头扫描样本。 此配置可能更适合此应用。
有关光纤模块的更多详细信息、请请求客户联系 InnoSpecta。
此致、
Vivek