主题中讨论的其他器件:DLP5530Q1EVM、 DLPC230-Q1
您好-
1)如何在不使用 dlpc230控制程序的情况下控制 EVM? 您是否有任何直接发送命令以控制 EVM 的相关方案?
2 μ)通过 Cheetah 发送命令 API 时、是否直接传递 API 函数? 我能理解为:如果我在 没有 "dlpc230控制程序"的情况下直接向 EVM 发送命令、我可以直接发送相关 API 函数的字符串吗?
如果我理解错误、请纠正我的错误!
谢谢,
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好-
1)如何在不使用 dlpc230控制程序的情况下控制 EVM? 您是否有任何直接发送命令以控制 EVM 的相关方案?
2 μ)通过 Cheetah 发送命令 API 时、是否直接传递 API 函数? 我能理解为:如果我在 没有 "dlpc230控制程序"的情况下直接向 EVM 发送命令、我可以直接发送相关 API 函数的字符串吗?
如果我理解错误、请纠正我的错误!
谢谢,
杨
您好、杨
请参阅随附的 dlpc230程序员指南。
谢谢、
陈亚历克斯
杨您好-
DLP5530Q1EVM 控制器板同时具有主机 SPI 和主机 I2C 通信连接器端口。 您可以连接其中任一个以与 DLPC230-Q1通信。
有关 I2C 和/或 SPI 协议的详细信息、请参阅《DLPC230编程人员指南》: https://www.ti.com/lit/dlpu041
请注意、我们目前没有可用的 API、因此您需要根据《编程人员指南》开发您的命令接口协议。
此致、
Ross