This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:控制 EVM

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530Q1EVM, DLPC230-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1123028/dlp5530pguq1evm-control-evm

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM
主题中讨论的其他器件:DLP5530Q1EVMDLPC230-Q1

您好-

1)如何在不使用 dlpc230控制程序的情况下控制 EVM? 您是否有任何直接发送命令以控制 EVM 的相关方案?

2 μ)通过 Cheetah 发送命令 API 时、是否直接传递 API 函数?  我能理解为:如果我在 没有 "dlpc230控制程序"的情况下直接向 EVM 发送命令、我可以直接发送相关 API 函数的字符串吗?

如果我理解错误、请纠正我的错误!

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    请参阅随附的 dlpc230程序员指南。

    e2e.ti.com/.../dlpu041d.pdf

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    DLP5530Q1EVM 控制器板同时具有主机 SPI 和主机 I2C 通信连接器端口。 您可以连接其中任一个以与 DLPC230-Q1通信。

    有关 I2C 和/或 SPI 协议的详细信息、请参阅《DLPC230编程人员指南》: https://www.ti.com/lit/dlpu041

    请注意、我们目前没有可用的 API、因此您需要根据《编程人员指南》开发您的命令接口协议。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    我已经了解了主机 SPI 通信连接器端口。  我想知道在通过 SPI 与 dlpc230-Q1通信时是否发送命令库中的命令。  您能为我指出命令库中的命令吗?

    换句话说、无论 SPI 协议如何、我应该向 dlpc230-Q1传输什么信息来控制它。  

    您应该向我解释如何定义每个命令、而不是如何发送命令。  

    我希望我已经明确了我的含义!

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    我不确定我是否理解。 您所需的所有信息都应包含在《编程人员指南》中。

    让我们考虑一个通过 SPI 更改调光电平值的示例。

    使用 ACP 工具的命令日志、我们可以看到将调光级别值设置为30、000 (7530h)的命令看起来是什么样子的:

    此致、

    Ross