你(们)好。
我正在尝试获取一个设置以使用具有适当灰度的视频图形模式、但无论我设置了什么、背景(代码= 0 LSB)始终具有一些反射光。
这是视频图形模式设置
这是视频模式下的投影图像
这是视频图形模式下的投影图像
我使用的是 Raspberry Pi (1920 x 1080、60Hz、HDMI 连接)。 如何使用视频图形模式获得完全深色的背景?
感谢您的建议。
最棒的
Yun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我正在尝试获取一个设置以使用具有适当灰度的视频图形模式、但无论我设置了什么、背景(代码= 0 LSB)始终具有一些反射光。
这是视频图形模式设置
这是视频模式下的投影图像
这是视频图形模式下的投影图像
我使用的是 Raspberry Pi (1920 x 1080、60Hz、HDMI 连接)。 如何使用视频图形模式获得完全深色的背景?
感谢您的建议。
最棒的
Yun
Yun、
我对 RasPi 上的视频输出不够熟悉。
请查看此链接、了解 RasPi 上 HDMI 的 CEA 与 DMT 模式:
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#hdmi-groups-and-mode
Fizix
您好 Fizix、
是的、我认为来自 RasPi 的视频信号似乎可以。
当我将 LED_EN 信号连接到 LED 驱动器时、它工作正常、我可以获得几乎黑暗的背景。
我对该板有一些问题。
1:在视频模式下、我希望在没有 LED_EN 的情况下具有相同的效果。 没有 LED 调制是不可能的?
#2:我的另一个问题是视频模式与视频图形模式之间的线性度是否有差异?
视频图形模式似乎提供了更多的线性响应、但有时它以轻微的闪烁开始、因此我需要对电路板进行软件复位。
谢谢你。
此致、
Yun
您好、Yun、
您的曝光时间不会填满整个帧。 尝试将时间增加到大约16、666us、或直到它仅导致序列中止标志被触发、然后将其降低几 us、然后查看这是否在不使用 LED_EN 的情况下提高了暗度。 困难的是、在60Hz 输入下、最短位比 DMD 的负载和复位时间短、系统使用 LED_EN 来点亮。
或者、您可以查看是否可以从 RasPi 强制使用30Hz 而不是60Hz、并查看 EVM 是否会接受输入。 如果每帧使用一个来自输入的8位模式、这将使 LSB 的显示时间比加载和复位时间长。
Fizix