鉴于当前的供应链问题、与较新的 DLP4710AFQL 相比、目前更容易获得较旧的 DLP4710FQL、因此我有一些问题:
1.是否有涵盖硬件/软件差异的文档?
2.我相信他们有不同的软件要求,但他们的硬件是否兼容?
3.如果它们电气上兼容、我能否使用 DLP4710FQL [使用一个控制器固件 blo]进行投影仪开发、然后在这些产品再次可用时切换到 DLP4710AFQL [和其他固件 blo]?
4、如果控制器的启动代码大不相同、那么 TI 站点上当前是否提供了两个器件的二进制文件、是否很明显、特定的二进制文件适用于较旧的 DMD?
5.如果非修订版 A 部件在某种程度上表现不正确,是否在任何地方都详细说明了这一点,以便我可以忽略使用早期部件的早期投影仪上的这些问题,因为我知道它们将通过移至 A 部件来解决?
我需要继续推进我的项目、而不考虑当前供应链的精神错乱、如果使用旧版本 DMD 将起作用、那么这是我在这个阶段需要遵循的一条路径。 我需要在紧张的供应链期间完成开发、并在新器件批量上市后立即做好生产准备。