This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:构建 DLP5531Q1EVM 的固件

Guru**** 2188815 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM, DLPC230-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1116123/dlpc230-q1-firmware-in-building-dlp5531q1evm

器件型号:DLPC230-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP5531Q1EVM

您好、专家、

寻求有关以下方面的建议:

我购买了 DLPC230-Q1芯片并希望制造 DLP5531Q1EVM 板。 我是否可以询问我是否直接从闪存下载了其内部程序?

我已经设计了电路板、而不是设计电路板、我想知道我是否可以使用 DLP 控制软件将程序下载到电路板中

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie A.、

    是的、您可以使用 DLP Composer 生成的.bin 文件对定制板进行编程、该文件通常会编程到 EVM 上。

    直接从闪存下载内部程序是克隆.bin 并将其复制到定制硬件的选项。

    我还授予您 mySecureSoftware 访问以下下载的权限、以便修改、构建和生成新的.bin 文件:

    • DLP 汽车 HUD/前照灯第2代–适用于汽车(对象)的 DLP Composer
    • DLP 汽车前照灯第2代- DLPC230嵌入式软件和配置文件