请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC350 主题中讨论的其他器件:DLP4500、 DLPLCR4500EVM
大家好、
我想知道 DLPC350和 DLP4500之间的数据线可以有多长时间?
名为 DLPLCR4500EVM Lightcrafter 的 TI 开发套件在两个板之间进行堆叠、使用短挠性连接。
是否可以在 DLPC350和 DLP4500之间使用1米长的电缆?
此致
Romain