主题中讨论的其他器件:DLP3030-Q1、
1. DLPC120如何读取错误状态
2、DLPC120如何检测图片是否输出、以及输出图片是否是正确图片的反馈(例如:要输出红色图片、将显示红色图片的状态反馈)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. DLPC120如何读取错误状态
2、DLPC120如何检测图片是否输出、以及输出图片是否是正确图片的反馈(例如:要输出红色图片、将显示红色图片的状态反馈)
尊敬的 Kevin:
DLP3030-Q1 (第1.5代)-可通过 TI mySecureSoftware 获取的文档包中提供了此信息。 如果您需要访问这些文件、请在 E2E 上在此处与我联系、然后向我发送包含您的电子邮件地址的私人邮件、以便我可以将您添加到访问列表。
同时、请参阅以下 E2E 帖子、其中包括一些所需文档的直接下载链接、例如程序员指南:
DLPC120-Q1:︎ SPI 命令响应不正确?- DLP 产品论坛- DLP产品- TI E2E 支持论坛
我们的 DLPC120-Q1专家已被指派负责跟进您可能遇到的任何其他问题。 感谢您的耐心等待。
尊敬的 Kevin:
在上述 e2e 响应(https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1051191/dlpc120-q1-why-the-spi-command-response-is-incorrect/3890057?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPU057#3890057)中包含的 DLPU061_Piccolo_SW_Guide_201803.pdf 文档中、您可以在第10节中找到有关配置数据的信息。 配置数据中包含您提到的常见颜色(如白色和绿色)的测试图案。
您还可以在10.2.13测试模式命令列表中看到有关测试模式的更多信息。
您可以发送 SPI 命令来读取命令列表并获取 DLPU057_Piccolo_SPI_Command_Guide_201803.pdf 中提到的测试图形信息、该信息也包含在上述 e2e 响应中。
您对图片正确输出的反馈有疑问。 执行命令后、我们的系统没有反馈响应。 执行该命令、并且不会发回任何校验或响应。
如果您只是想在外部控制所有这些、可以使用 DLPC120控制程序设置颜色测试图案。
谢谢、
陈亚历克斯