This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710LC

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLP4710, DLPC3479, DLP3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1126380/dlp4710evm-lc-dlp4710lc

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3479DLP3010

大家好、

我们在 DLP4710EVM-LC 的基础上开发了 DLP4710投影仪。

现在、我需要通过添加 batchfile 来更新闪存映像。

我可以 使用 DLP4710 GUI 2.2.0.6高级版生成批处理文件。

但在使用批处理文件更新固件后、DLP4710投影仪启动失败、GUI 无法连接到投影仪。

批处理文件内容如下:

是否存在我所做的任何错误、或者是否必须执行其他步骤。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    感谢您关注 DLP 技术。

    您能告诉我您使用的是哪个版本的 FW 吗?

    使用库存 FW 时、您的电路板是否正常工作?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我使用的 DLPC3479 FM 版本可从 TI 网站下载8.1.0。

    使用8.1.0和8.0.0 FM 时、我的板工作正常。

    但在使用批处理文件更新固件后、DLP4710电路板无法正常工作、 且 EVM 状态已连接并关闭。

    根据我的经验、使用更新闪存固件的 DLP3010批处理文件必须添加启动代码。

    也许它还需要一些包含 DLP4710固件更新批处理文件的启动代码。

    如果需要起始代码、您能否提供这些代码?

    或者是否有一些文档可指导我为 DLP3479生成批处理文件?

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    这可能是固件损坏。 在这种情况下、应将 FW 重新刷写到 EVM 中。 我建议在更新 FW 时在 EVM 待机模式下完成此操作。 EVM 无需进行投影即可让 GUI 再次进行闪存。

    当 GUI 无法连接到您的板时、控制器处于什么状态? 在 EVM 上、我们有两个 LED、当控制器完成初始化后、这些 LED 亮起。 控制器是否已超过初始化状态? 您是否也可以发送失败连接消息的照片?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢你的帮助。

    您的电路板上有两个 LED、证明控制器已经过初始化。

    在使用批处理文件更新 FM 时、也是电路板进入待机模式。

    但这不是理想的启动模式。

    我尝试使用批处理文件将启动模式更改为其他模式、例如启动或内部模式、但在通电时仍处于待机状态。

    是否有其他方法可以配置启动模式是正常模式?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    在本例中、我们将为您研究一个解决方案。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    此功能似乎存在错误。 目前没有修复程序。 我们今后必须解决这一问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的支持。

    我期待解决这一问题。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决此问题后、我们将更新版本说明。

    此致、

    梅扬克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐  

    已确认您最近报告的问题已得到解决、且版本当前处于验证周期。 请注意即将发布的版本、该版本将解决此问题。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您的支持。

    我期待即将发布的版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    谢谢!  

    请返回 TI.com。

    此致、

    Lori