主题中讨论的其他器件:DLP4710、 DLPC3479、 DLP3010
大家好、
我们在 DLP4710EVM-LC 的基础上开发了 DLP4710投影仪。
现在、我需要通过添加 batchfile 来更新闪存映像。
我可以 使用 DLP4710 GUI 2.2.0.6高级版生成批处理文件。
但在使用批处理文件更新固件后、DLP4710投影仪启动失败、GUI 无法连接到投影仪。
批处理文件内容如下:
是否存在我所做的任何错误、或者是否必须执行其他步骤。
此致、
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们在 DLP4710EVM-LC 的基础上开发了 DLP4710投影仪。
现在、我需要通过添加 batchfile 来更新闪存映像。
我可以 使用 DLP4710 GUI 2.2.0.6高级版生成批处理文件。
但在使用批处理文件更新固件后、DLP4710投影仪启动失败、GUI 无法连接到投影仪。
批处理文件内容如下:
是否存在我所做的任何错误、或者是否必须执行其他步骤。
此致、
杨
你(们)好
感谢你的答复。
我使用的 DLPC3479 FM 版本可从 TI 网站下载8.1.0。
使用8.1.0和8.0.0 FM 时、我的板工作正常。
但在使用批处理文件更新固件后、DLP4710电路板无法正常工作、 且 EVM 状态已连接并关闭。
根据我的经验、使用更新闪存固件的 DLP3010批处理文件必须添加启动代码。
也许它还需要一些包含 DLP4710固件更新批处理文件的启动代码。
如果需要起始代码、您能否提供这些代码?
或者是否有一些文档可指导我为 DLP3479生成批处理文件?
感谢你的帮助。
此致、
杨
您好、Yang、
这可能是固件损坏。 在这种情况下、应将 FW 重新刷写到 EVM 中。 我建议在更新 FW 时在 EVM 待机模式下完成此操作。 EVM 无需进行投影即可让 GUI 再次进行闪存。
当 GUI 无法连接到您的板时、控制器处于什么状态? 在 EVM 上、我们有两个 LED、当控制器完成初始化后、这些 LED 亮起。 控制器是否已超过初始化状态? 您是否也可以发送失败连接消息的照片?
此致、
John