This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:DLPA2005在连接到 DLP2010NIR 时继续复位 DLPC150

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLP2010NIR, DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1129997/dlpa2005-dlpa2005-keeps-resetting-the-dlpc150-when-connected-to-dlp2010nir

器件型号:DLPA2005
主题中讨论的其他器件: DLP2010NIRDLPC150
我们参考了 NIRscanNano 设计和用于创建我们自己的电路板的软件文件、包括用于 NIR 光谱分析应用的 DLCP150、DLPA2005、DLP2010NIR。
DLPA2005持续复位 DLPC150 (RESETZ 低电平)。 然后、DLPC150通过发送 DMD_DEN_ARTZ 低电平来持续复位 DMD。 我附加了示波器图像。
加电顺序正确;Vofs、Vrst 和 Vbias 在其时间上达到指定值。 当全部三个 Vofs、Vrst 和 Vbias 降至零时、会发生故障关断。 它再次启动加电序列并再次复位;循环重复。  我在波形中观察到的是、第一个 Vofs 达到其应有的指定10V。 当 Vbias 和 Vrst 同时达到其指定值时、Vofs 突然降至10V 以下、几毫秒后复位。
我们根据参考设计使用了 LBR2012T100K (10uH、468m Ω、150mA)、而不是 CBL2012T100M (10uH、370mA、1.3Ohm)、原因是其不可用。 这是否会导致问题? 几天前、在同一电路板上没有出现这样的奇怪问题;当时我在使用 I2C 来显示测试图案。 这一奇怪的问题在过去几天里就出现了。 您能建议一些解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishi 您好!

    您能否分享除 LBR2012T100K 使用方法之外的其他更改的原理图和列表 。 我们将对其进行审核并返回给您。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    感谢你的答复。 更改如下:

    除了电感器、我们使用了肖特基 二极管 STPS140A 、而不是 STPS0540A。
    与  NIRSCANNANO 参考设计相比、我们不打算将光电二极管与未连接 DLPC150的 SENSE1、SENSE2引脚以及 GPIO11和 GPIO13连接在一起。
    如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。 原理图如下所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishi 您好!

    感谢您上传原理图。  我们的团队成员将对其进行审核、并在几天内回复您。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishi、

    这是 DMD 损坏的常见症状。 如果 Vofs 下降过低、DLPA 将把其 INTZ 输出驱动为低电平。 这将启动系统故障关断。 一旦关闭完成、如果 PROJ_ON 为高电平、DLPA 将启动。 如果 Vofs 再次下降过低、则 INTZ 被驱动为低电平。 等等

    通常、这是由损坏的 DMD 导致的、该 DMD 消耗的电流大于 DLPA 能够提供的电流。 您是否尝试更换 DMD?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。

    目前、我只有一个 DMD。 我已经订购了少量 DMD、需要一些时间才能交付给我。 此外、  现在使用现有的 DMD 、每次 DLPA2005应用 RESETz 时、我都会看到一些闪烁。  当 P1V8 (VCC)和除 Vofs、VBias 和 Vrst 之外的所有其他信号与 DMD 连接时、Vofs 、VBias、 Vrst 的开路电压将达到指定值。 仅当三个电压与 DMD 连接时、才会发生故障关断。 这是我想提供的额外信息。 此外、您能否在查看原理图后说明 DMD 损坏的可能原因。

    此致、

    Rishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishi 您好!

    请在下周中旬之前收到我们团队的回复。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类 DMD 损坏通常是由热插拔造成的。