This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:单像素成像

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1130782/dlp4710lc-single-pixel-imaging

器件型号:DLP4710LC

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

请参阅下面的内容。

"我们的目标是单像素成像、如果我使用没有评估模块的 DLP4710LC、可以吗? 我们不打算出于预测目的进行规划。 DLP4710LC 是否足以满足要求?"

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您能否澄清是否将单像素图像称为1x1像素图像?  

    谢谢、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、  

    你好。 感谢您的快速响应。

    如果 单像素图像被称为1x1像素图像、我向客户发送了一封电子邮件进行澄清。

    还进行了后续调查。 请参阅下面的内容。

    "那么、对于单像素成像、DLP4710LC 就足够了吗? 由于我们不打算进行投影、因此评估板不是必需的?"

    感谢您的帮助。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    对于 DLP4710LC、客户需要为其应用考虑两个方面:

    • 最高速度的流式随机模式为180Hz (每帧3位、60Hz VSYNC)。 客户需要知道这是否足以满足其应用需求。  
    • 他们只能购买该芯片组、需要使用我们的控制器、PMIC、DMD 柔性电缆、转插器和机械装置来设计和构建驱动器板、以便将 DMD 安装在其光学系统中。  以下是参考设计 :https://www.ti.com/tool/TIDA-080005

    谢谢、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、  

    请参阅客户的意见。

    "我的意思是单像素成像在 DMD 中操纵单个/一个镜片。"

    "我对你的答复仍有一些疑问。 实际上、我们计划将 DMD 用于光反射、因此我们需要评估板吗? 还是可以使用 DLP4710LC 本身、因为它具有集成驱动器? 这是可以的吗?"

    感谢 您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请告知 客户这 取决于应用和用例。 如前所述、如果它们与 DLP4710LC 本身一起使用、则需要使用 DMD 设计其他组件才能正常工作。 如需更多信息、请查看数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp4710lc.pdf?ts=1662143894801&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDLP4710LC

    谢谢、

    Lori