This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:PWR_float 引脚连接

Guru**** 2005520 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, TIDA-00570, DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1061743/dlpc910-pwr_float-pin-connection

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件: TIDA-00570DLPC410

你(们)好

使用 DLPC910进行设计。  

查看数据表(DLPS064D–2015年9月–2020年9月修订版)。 对于 PWR_float 引脚、声明为" 驻车 DMD 镜像..."、没有其他内容。  

查看文档(TIDA-00570高速 DLP 子系统 DLPC910主板)- DLPC910样片设计原理图、该引脚通过与非门连接。  

我的问题是、DLPC910中是否需要使用 与非门? 我们也使用 DLPC410数据表(与数据表中的状态 NOR 和使用 NAND 的 EVM 存在差异)。  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    此处的目的是根据 APPS_FPGA 的请求或电源监控器发现电源已断电时停止镜像。  我们建议使用与非门来确保后视镜在任一方向停车。  如果您不打算以这种方式使用功率监控器、并确保通过 前端发送该信号的另一种功率监控方法、则可能会消除与非门。

    Fizix