尊敬的 TI 团队:
一段时间前、我购买了 DLP5530PGUQ1EVM。 遗憾的是、投影时我无法在屏幕上看到图像、因此我想向您寻求帮助。
每次我尝试在"显示模式"或"校准模式"下使用投影仪时、我都会收到一条错误消息。 (图1)
此外、我无法通过"Flash Program"菜单插入图片来重置闪存、因为我无法将图片保存为*。img 或*。bin 格式。 来自互联网的第三方文件也不起作用。
因此、大多数函数呈灰色显示、因此无法使用。 (图2)
您是否有替代方案或解决方案?
如果有积极的反馈、我将不胜感激!
此致、
David Mueller