您好!
有一个 DLP NIR Nano EVM 开发的问题、希望获得帮助。
当前 EVM 模型的波长范围为900nm ~ 1700nm。
如果我们希望将波长范围更改为可能为1000nm ~ 2000nm 或900nm ~2500nm。
对于固件和软件部分、需要根据当前源代码进行修改。
假设在固件/软件(GUI)方面都可以更改 DLP speclib。
我们正在寻找一些建议、以便加快研究速度。
谢谢、
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有一个 DLP NIR Nano EVM 开发的问题、希望获得帮助。
当前 EVM 模型的波长范围为900nm ~ 1700nm。
如果我们希望将波长范围更改为可能为1000nm ~ 2000nm 或900nm ~2500nm。
对于固件和软件部分、需要根据当前源代码进行修改。
假设在固件/软件(GUI)方面都可以更改 DLP speclib。
我们正在寻找一些建议、以便加快研究速度。
谢谢、
Paul
Paul、
您可能需要查看 DLP Pico 通用常见问题解答的 NirScan Nano 部分。 为了支持不同的波长范围、必须重新配置器件的光学器件。 请查看以下内容以了解更多信息:
但愿这对您有所帮助。
此致、
Philippe
您好、Philippe、
感谢您提供的信息、我将继续学习文档的详细信息。
对于波长范围问题、我在 DLP_speclib 代码和 GUI 站点中找到了一个定义。
更改定义将报告看起来像我首选的频谱输出。 (仅用于软件视图)
但细节计算和规则仍在研究中。
我有一个与 GUI 扫描配置参数相关的问题、想询问一些提示。
GUI 扫描选择的像素宽度可以从2.34、3.51中选择。 到60.89nm。
这可能与生成的 DMD 图形有关。
根据 GUI 代码、可通过(max_welength - min_welength)/(854 * 0.8)进行计算。
我对魔术编号0.8感到困惑、这个数字的任何想法都来自?
对此问题是否有任何建议或意见?
或 有关 此相关问题的任何研究建议、谢谢。
此致、
Paul
您好 Paul、
我想重申的是、光学系统需要 重新设计以扩大覆盖范围。 仅通过固件无法更改波长范围。
我建议 您联系我们的第三方合作伙伴 InnoSpectra、了解扩展的波长光谱仪选项。
http://www.inno-spectra.com/en/product_02
此致、
Vivek
您好、Vivek、
我们知道、应针对此主题修改光学系统。
我们已经做到了这一点、因为我们在传统光谱仪方面拥有丰富的经验。
为了验证光学和机械修改、我们必须修改软件/固件以适应更改。
只需寻找一些支持即可快速了解软件/固件控制系统的要点。
并且想在软件应用中找出一些可能在某些 TI 文档中描述或可能未描述的计算规则。
如果有一些文档或软件/固件详细信息参考、这将是我们研究的好地方。
顺便说一下、感谢您提供 Inno-Spec 的信息。
此致、
Paul
尊敬的 Paul:
可提供 GUOI 和频谱库的源代码。 它们是信息的最佳来源。 此外,您可能还希望 TI 参考有关“TI DLP技术光谱仪中的信号链性能优化”的应用手册。
https://www.ti.com/lit/an/dlpa072/dlpa072.pdf
此致、
Vivek