主题中讨论的其他器件:DLPC230-Q1
现在、我可以通过它显示任何预设光类型和视频、但如何实现自适应照明?
它是通过图中所示的 GUI 软件脚本函数实现的吗? 如果不是、应该如何使用此脚本函数、因为它似乎没有 Python 中常用的软件包
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在、我可以通过它显示任何预设光类型和视频、但如何实现自适应照明?
它是通过图中所示的 GUI 软件脚本函数实现的吗? 如果不是、应该如何使用此脚本函数、因为它似乎没有 Python 中常用的软件包
您好、Shuo、
DLP 芯片组本身没有内置智能来单独实现 ADB。 ADB 处理必须由外部处理器(即 ECU)进行预处理/处理、这样 ECU 随后会通过 OLDI 或并行 RGB888接口以视频帧的形式将 ADB 信息发送到 DLPC230-Q1。 应将 DLP 芯片组视为仅显示外部来源告知的内容的投影仪。 因此、您将无法通过 Python 脚本实现 ADB。
您好、Shuo、
您可以像以前那样连接 SPI 适配器。 现在、您还可以将 HDMI 转 micro-HDMI 电缆从计算机连接到 EVM。 用户指南的第5页提供了端口位置的照片。
打开 DLPC230控制程序并进行正常设置。 这包括打开 EVM、但将其置于待机模式。 接下来、转到 菜单树中提供的"Source (源)"选项卡。 您可以在此处看到"外部视频端口"和"测试图形发生器"。 记住此选项卡的外观
转至您的计算机显示设置。 我建议您确保您的计算机显示器尽可能接近60 Hz。 您可能需要进入显示屏设置并在计算机上更改此设置。 验证您的计算机是否将 EVM 识别为其显示设置中的显示。 我建议将其作为扩展显示屏使用。 尝试将分辨率设置为1152 x 576、并将刷新率设置为尽可能接近60Hz。 保存并应用这些更改。
重启 EVM。 转至 DLPC230控制程序并将 EVM 置于显示模式。 返回到"源"并在"外部视频端口"下双击"Ext_PAR_1152x1152_60Hz"。 它应该开始像第二台显示器一样显示。 您可以根据自己的需求更改此值。
感谢您为患者提供指导。 我认为我没有明确我的需求。 我希望 DMD 可以用作输出屏幕、就像 MATLAB 或 py魅力 一样、它可以在绘图后显示在新窗口中。 我还希望通过编程可以在 DMD 上实时控制每个独立像素、也就是说、当我向其输出信号时、它可以显示我想要的图形。 但是、通过 GUI 软件、似乎只能将图片和视频转换为 BIN 文件、然后刻录。 这种进程不仅不能实时完成,而且还必须等待很长时间。 我尝试通过 HDMI 将其设置为扩展屏幕。 这是可行的。 我只是追求一种更纯粹的方法、即对实时控制进行编程。