This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:查询

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/990800/dlp4500nir-inquiry

器件型号:DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件: DLP4500DLPC350

大家好、

我的客户对此器件有以下查询:

"大家好、我期待购买 DLP4500NIR 0.45 WXGA 近红外 DMD。 我想知道红外的功率阈值是多少? 它表示数据部门的热限制、但10W/cm^2光束是否会损坏 DMD?  我还想知道我需要购买什么电路板/芯片来通过 USB 连接到我的 PC 来控制此 DLP4500NIR DMD。"

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    以下 EVM 使用 DLP4500NIR DMD - https://www.ti.com/tool/DLPNIRSCANEVM 

    关于与热限制相关的问题、让我与我们的硬件团队一起检查一下、我很快就会与您联系。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    只是跟进对此问题的响应。 非常感谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我已与团队中的一位专家联系、以解决您的问题。 收到一些反馈后、我(或团队中的某个人)将回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    DMD 具有建议的工作温度 、它们列在 DLP4500 NIR DMD 的表第7.4节(第9页)中。 这些最高工作温度以及 包括热管理在内的系统设计将定义光束的最大阈值。  

    www.ti.com/.../dlp4500nir.pdf

      数据表的"第8.5节-微镜阵列温度计算"介绍 了如何计算入射光束的阵列温度。 请 参阅第21页的公式1和2。  第页上提供了一个计算示例   如果我们在系统中使用10W/cm2功率、则估算的阵列温度 将为62C、这在正常工作范围内是很好的。

    请注意、假设光源  是均匀的光束、即使是来自低功率激光器的高浓度点光源也会产生足够的热量来对镜片进行局部永久损坏。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回答。 有关我们客户的另一个问题、请参阅以下内容:

    "我需要购买什么电路板/芯片才能使用与 PC 的 USB 连接来控制此 DLP4500NIR DMD "?

    非常感谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    DLP4500 NIR DMD 与 DLPC350配对。 您需要使用 https://www.ti.com/tool/DLPNIRSCANEVM 或 定制设计的电路板来支持此芯片组。

    此致、

    Philippe