请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2010EVM 主题中讨论的其他器件: TIDA-00325
您好!
我们在本 DLPDLCR2010EVM 用户指南中查找 J2连接器的器件型号。
但是 、DLPDLCR2010EVM 的产品页面似乎没有 BOM 文件。
我们是否可以请求确认 TIDA-00325 板是否确实与 DLPDLCR2010EVM 相同?
TIDA-00325 在 "立即订购"部分提供了 BOM 文件、并且具有相同的器件型号 DLPDLCR2010EVM。
谢谢!