This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:采用 HDMI 视频模式的镜像发生了什么

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/955989/dlp4500nir-what-happened-the-mirror-with-hdmi-video-mode

器件型号:DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件: DLP4500DLPC350

您好!

我想使用 DMD 通过 DLP4500NIR 进行单像素成像。

现在、我将 DMD 用作具有 HDMI 的第二个屏幕。 DMD 显示1位深度的位图后,探测器将检测光强度。

作为测试,我制作了具有所有1值的1140*912位图,并在全屏模式下显示第二台监视器。

当我看到强度图(请查看所附图像的红线)时,有时该值会迅速增加。

我不知道为什么。 您能告诉我修复它们的方法吗?

2.与 NO1类似的问题。 我用0或1制作了位图、然后使用探测器捕获其信号强度。

但我无法获得稳定的值。 这是由视频模式设置引起的吗? 显示1位去像位图图像的最佳方式是什么?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎访问 DLP 论坛 、感谢您关注 DLP 技术。

    您能否分享您的光学设置的草图? 您如何驱动 DMD?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek

    感谢你的答复。

    我向您发送光学设置。 (请参阅随附的图片。)

    当我测量数据时、我没有更改 GUI 的设置。

    谢谢,

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    感谢您的照片。 我们将对此进行进一步研究、并尽快返回给您。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、您好!

    感谢您的耐心等待。

    DLP4500中的镜片可倾斜12度、DMD 应从左短边缘亮起。 另一个关键因素是 DMD 的入射角应 与表面相差~24度。 导通光瞳将垂直于 DMD 表面。 请检查您的光学系统是否已相应设置。

    12度天窗角度还要求系统中使用的光学器件为 F/2.4或更慢。 请检查在 F/2.4或更慢的设置中是否使用镜头。

    请尝试这些更改、并让我们知道这是否可以解决问题。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vivek,

    感谢你的建议。

    我将确认光学设置并稍后与您联系。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、  

    请告诉我们这是否解决了问题。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我询问安装单像素摄像头的供应商、因为我对光学设置一无所知。

    然后我注意到一个问题。 当位图值为0时,光通过当前光学设置的 DMD 传递。

    我认为此设置与正常安装相反。  

    您是否认为存在任何问题? 它是否与 快速增加强度的问题有关?

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、您好!

    这可能会导致信号像素成像出现问题。  DMD 的有源阵列周围有一个微镜池。 这些微镜处于关闭状态。 当您倒转时、这些镜子池将像打开一样作用、并且始终反射光线。  

    您可以通过算法解决此问题、因为它将是所有图像/图形的直流偏移值。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢你的答复。

    我将进行检查并通知您结果。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、

    谢谢。 我们将等待您的反馈。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很抱歉耽误你的答复。

    我想问一个问题。

    微镜可保持多长时间的状态? 我想知道保持打开状态的最长时间。

    谢谢、

    Takumi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、您好!

    时间镜可处于开启状态的最大长度(1位模式)将取决于 DLPC350控制器支持的最小帧速率(10Hz)。 在这种情况下、它将为100ms、因为支持的最小帧速率为10Hz。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢你的善意帮助。

    我可以解决这些问题。

    此致、

    Takumi