This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:DLPDLCR4710EVM-G1硬件平台上的 ERROR:,将 DMD 从 DLP4710更改为较新的 DLP4710A,因为 dlp4710已停产

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPDLCR4710EVM-G2, DLPC3439, TIDA-00576, DLPLCRD-GUI, DLP4710LC, DLPC3479, DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/947817/dlpdlcr4710evm-g2-error-at-dlpdlcr4710evm-g1-hardware-platform-change-dmd-to-the-newer-dlp4710a-from-dlp4710-because-dlp4710-is-discontinued-sales

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3439DLP4710LCDLPC3479DLPA3005

您好 TI  

我是 Wintech BJ 的工程师

多年来、我们一直与 TI 保持友好合作

我们在 DLPDLCR4710EVM-G1产品中遇到问题

()TI 的 DLPDLCR4710EVM-G1设计、我们于2016年开发了 DLP4710光机械器件 TI 尚未推出 DLPDLCR4710EVM-G2解决方案。

不幸的事情发生了

我们最近刚刚生产了200套 DLP4710设备,、但购买的 DMD 型号为 DLP4710A、而不是原始的 DLP4710

遗憾的是、DMD 无法投影图片,

如果 DMD 从 DLP4710A 更改为 DLP4710、则设备正常工作

最后、我们将确定由新 DMD 模型引起的问题

我们确信、问题是由 DLPC3439固件版本与 DMD 模型之间的不兼容引起的

来自:E2E:e2e.ti.com/.../923731的信息

1、原始信息

1.1 μ A、:、基于 DLPDLCR4710EVM-G1而不 是 DLPDLCR4710EVM-G2而设计

1.2、软件:DLPC3439-Firmware-v1.0.0-2015-06-26.bin,2016年从 TI 下载

1.3、DMD:DLP4710而不是 DLP4710A

1.4、设备运行良好、销售良好

2、现已更改为 DLP4710A  

2.1 μ s、将 DMD 从 DLP4710更改为 DLP4710A, 无其他更改、包括固件、仍为旧版本,DLPC3439-Firmware-v1.0.0-2015-06-26.bin

2.2 μ A、,,DLP4710A DMD 无法投影图片如下所示

3、升级固件

3.1、在 DLPDLCR4710EVM-G1 (DMD 已从 DLP4710更改为 DLP4710A)平台上进行实验以消除硬件问题,它可以确保正确更换 DMD 操作

3.2、 ,,我下载了 DLP LightCrafter 4710 Gen2固件,TI DLP LightCrafter 4710 Gen2固件的最新 v7.3.2,www.ti.com/.../DLPDLCR4710EVM-G2

3.3、我在 www.ti.com/.../TIDA-00576上找不到并下载 DLPDLCR4710EVM-G1固件

3.6 μ s、我 ,并安装了最新的 GUI,DLPLCRD-GUI V7.4 μ s 尝试再次更新固件。  遇到无法读取 EVM 类型的新问题

3.7、我认为这是由 GUI 和固件版本之间的不兼容引起的。 然后我尝试使用其他 GUI,更新固件 、但结果是相同的、两种方法都无法刷写固件

3.8 μ s 我、使用4710LC GUI 来烧录固件。我刚刚完成了 DLP4710LC (DLPC3479+DLP4710LC)项目的开发。 它进展顺利、设备正常工作,幸运的是、固件可以烧坏。  

A、Hardware:DLPDLCR4710EVM-G1

B、DMD:DLP4710A

C、固件:最新 的 DLPDLCR4710EVM-G2固件 v7.3.2   

D、GUI:最新的 DLP4710LC GUI DLP4710LC 2.2.0.6

3.9、固件最终成功烧录。不幸的是、问题仍然存在。DLP4710A DMD 无法正常投影图片、出现上述问题、文章开头的图片

4、固件选择器

4.1 μ s 已、TI Pico 固件选择器的其他固件

4.2、从 以下配置下载并更新了 FWSEL_DLPC3439_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v7p7p0.img, 因此、DMD 仍无法投影图片

4.2、从以下配置下载并更新了 FWSEL_DLPC3439_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v7p7p0.img, 因此、DMD 仍无法投影图片

5、问题分析

5.1 μ s、、上述所有固件都适用于 G2硬件平台、而不是 G1平台

5.2、G2和 G1的硬件必须不同

5.3、G2固件无法编程到 G1硬件中、并且无法在 G1平台上正常运行

我的问题:

1、DLPDLCR4710EVM-G2的固件无法烧录到 DLPDLCR4710EVM-G1硬件。是或否? (__LW_AT__我没有 DLPDLCR4710EVM-G2硬件,因此无法验证)

2、我想知道 GUI 如何获得 EVM 与固件之间的不兼容性?GUI 如何知道 EVM 是 G1还是 G2?

3、CY7C65215配置,G2与 G1不同?

我的最终目标:

1、新固件可以在 DLPDLCR4710EVM-G1 + DLP4710A DMD 硬件平台上正常工作

2 μ A、、在 3D 打印机应用中、固件在无3个 LED 的情况下运行良好(__LW_AT__仅使用外部 UV LED,不使用 DLPA3005 LED 驱动器)    

紧急救援:

1、请 TI 帮助查找解决方案

2、虽然我知道 G1已停产、TI 不再提供支持、但我仍然要求 TI 帮助重现这种现象、并使用 Composer 来制作新固件

3、我别无选择。 基于 G1开发的设备已经生产完成、DLP4710 DMD 也不可用、因此这个问题只能通过软件解决。

非常感谢

我期待你的答复

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎来到 E2E 论坛!

    让我来看看使用 DLP4710A DMD 获取 DLPDLCR4710EVM-G1的可行性。

    一般而言、第二代 EVM 的固件不能可靠地用于第一代。 GUI 软件能够从存储在 EVM 上的数据中读取 EVM 的模型。 这些数据包括 EVM 感应的 DMD。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀

    感谢您的回复

    “让我看看使用 DLP4710A DMD 获得 DLPDLCR4710EVM-G1的可行性。”

    如果您有任何进展、请告诉我

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    不用客气。 我一定会向您提供最新信息。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀

    我期待您的信赖

    也是如此

    G1板和 G2板之间的 RLIM 值不同

    EVM-G1:

    EVM-G2:μ A

    编译器值:

    我尝试过不同的 PIN 映射选项,、但 结果相同

    如果成功,请帮助我配置和编译新固件、全部3个 LED 均禁用

    非常感谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请接受我的朋友的请求、以便我可以向您发送固件以在您的系统上尝试。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀

    非常感谢您的帮助和固件

    一切都好

    我们非常感谢您耐心和专业地提供支持和帮助

    非常感谢

    此致