This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:拆卸光源引擎的确切步骤

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1163169/dlp3010evm-lc-exact-procedure-to-remove-the-light-engine

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP3010LC

各位专家:

你好。

我们的客户 希望使用 DMD 进行实验、以便加载映像(我们已将启动映像更新为要投影的映像)。 DMD 的输入光不应是 DLP 中的 LED、而应是我们拥有的激光器。 因此、我们需要移除该光学引擎并将图像加载到 DMD、然后使用我们的激光器反射/投射该图像。

这是移除该光学引擎的动机。 那么、您能否清楚地说明要分步执行什么操作、并详细说明流程、包括我们在硬件方面也要做什么(拆卸部件并固定 DMD 以反射激光)?

请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    我们必须查看 DMD 的安装方式并返回给您。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    我们没有记录从 EVM 上移除 DMD 或光学引擎的过程。 但是、这种方法应使用 Philip 螺丝刀和锯片直接切割密封剂。

    很少的建议-

    • 请查看 DLPC3010LC DMD 的安装概念。 您必须在设置中使用安装硬件来保护 DMD。  请注意、DLP3010LC DMD 和柔性电缆之间的电气连接通过安装硬件进行机械固定。   确保连接牢固非常重要;任何松动的连接和信号噪声都可能对 DMD 造成永久损坏。

    DLP3010LC 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    • DLP 控制器固件会在启动时检查 DMD、PMIC 和 LED 连接。  如果其中任何一个未连接、它将关闭。 请保持 EVM 中的 LED 电缆已连接。
    • 请非常小心地处理柔性电缆、因为它们非常脆弱。  TI 不销售 EVM 的备件。 如果柔性电缆损坏、则必须使用来自另一个 DLP3010LC EVM 的柔性电缆。
    • 您可以在设置中重复使用 EVM 光学引擎的 DMD 安装硬件。 最好在拆卸发动机时拍照、以便在安装时使用安装硬件重新装配 DMD。  您还需要对接口板进行机械操作(如安装概念中所述)。 请调整螺钉孔的位置、使其与光学引擎的硬件相匹配。

    拆卸步骤:

    1.发动机左侧有一根柔性电缆连接到光学引擎。 DMD 安装在黑色散热器后面。  

    2.小心地将柔性电缆的另一端与电路板分开。

    2.此散热器和光学引擎主体之间有黑色密封胶。  用锋利的刀小心地切割此密封胶。  

    3.拧下用于固定散热器的三颗小螺钉,并尝试使用相同的刀或薄的平头来分离散热器。 您也可以去除任何剩余的密封剂。

    4.轻轻拉动 PCB。 它连接到柔性。 这将释放柔性电缆。

    5.拧下两颗新露出的螺钉,现在可以从发动机上卸下塑料盖和 DMD。

    6.使用自定义接口板与光学引擎的安装硬件匹配。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    你好。

    拆下光源引擎后、我们应该将 DMD 连接到哪里(即连接到 PCB)、以便我们可以加载启动图像并使用外部激光源投影这些图像? 我没有清楚这个部分。

    请保持安全。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    我假设您将使用 EVM 中的电子器件/电路板。 您将柔性电缆重新连接到以前连接过的同一插座上。 您需要在拆卸 DMD 的同时从电路板上移除柔性电缆、以最大限度地减少损坏柔性电缆的可能性。

    此致、

    Vivek