请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4500NIR 你(们)好。
我们需要一个适用于波长约为3.5或4um 的中波红外光谱区域的 DMD。 DLP4500DLP 数据表中报告的窗口透射率高达2.5um。 波长的透射率值是否高达3.5或4um? 是否有适用于最长3.5或4um 波长的 TI DMD?
非常感谢。
NIMA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我们需要一个适用于波长约为3.5或4um 的中波红外光谱区域的 DMD。 DLP4500DLP 数据表中报告的窗口透射率高达2.5um。 波长的透射率值是否高达3.5或4um? 是否有适用于最长3.5或4um 波长的 TI DMD?
非常感谢。
NIMA
你好、Nima、
请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/dlpa031
此致、
此致、
Sanjeev