主题中讨论的其他器件:DLPLCR65EVM、 DLPDLCR4710EVM-G2
您好!
我使用 DLPLCR900EVM DLPLCR900EVM 来控制 DLPLCR65EVM、目前当我打开它并通过 USB 将其连接到我的计算机时、它会自动设置为预存储图形模式。 我正在尝试写入批处理文件、以便在启动时切换到 HDMI 输入、因此我不必通过 USB 将其连接到我的计算机、并且可以直接从 HDMI 控制它。 我在线阅读 、为 DLPDLCR4710EVM-G2执行该操作的方法是 生成以下批处理文件:
#写入:InputSourceSelect
宽36 05 00
我的板是否会相同? 或者我还能怎么做?
非常感谢、
Valentina