主题中讨论的其他器件: DLPC350
各位专家:
你好。
我们的客户将 DLP lightcrafter 4500用于科学目的。 在更改为 Windows 10后、我们会遇到一些图形模式问题。 将投影频率设置为100Hz 时、投影不完整、只有一半的投影可见、我们看到投影图像的角出现了一些闪烁。
我没有图片、但在简单地投影计算机屏幕时、我们只能看到一半的图片
此外、图像的尺寸不正确
请提供建议。
请保持安全。
此致、
乔塞尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
你好。
我们的客户将 DLP lightcrafter 4500用于科学目的。 在更改为 Windows 10后、我们会遇到一些图形模式问题。 将投影频率设置为100Hz 时、投影不完整、只有一半的投影可见、我们看到投影图像的角出现了一些闪烁。
我没有图片、但在简单地投影计算机屏幕时、我们只能看到一半的图片
此外、图像的尺寸不正确
请提供建议。
请保持安全。
此致、
乔塞尔
Josh、您好、
欢迎回来参加 E2E 论坛!
我有几个问题需要开始调试:
此致、
奥斯汀
尊敬的奥斯汀:
你好。
客户对如何回答您的询问有一些疑问。 对于第1点)、它们不知道如何使用内部图像模式。 您能提供一些指导吗? 第2)点中、为什么要参考 dlpc350的用户指南? 该数字控制器是否属于我们的 DLP4500? 为什么您不参考 DLP4500的用户指南?
第3点)很清楚。 随附详细的协议、说明我们的工作。 第10步中出现投影问题。 希望这有助于更好地了解正在发生的情况。 在 Windows 7 PC 上遵循此协议是可以的。 由于某种原因、当他们更改为 Windows 10时、它可以在 LightCrafter 软件中读取错误("强制交换")、但在一段时间后、它开始失败、并且当前无法正常工作。
e2e.ti.com/.../LightCrafter-Settings.docx
此致、
乔塞尔
您好 Joselito、
对于关于内部图像的第1点、我应该已经说过图形序列。 对误导性措辞表示歉意。 这里的希望是查看是否需要任何特定模式来重现问题。
对于第2点、DLPC350是驱动 DLP4500 DMD 的控制器。 我想确认整个 DLP4500 DMD 的分辨率设置是否正确。 这将由 DLPC350控制。
感谢您的设置。 请让我们等到下周再尝试重新创建此问题并进行调查。
此致、
奥斯汀
您好 Joselito、
遗憾的是、当我们尝试在 Windows 10系统中重新创建时、我们不会看到任何问题。
您能否确认他们正在使用 ticom (www.ti.com/.../DLPLCR4500EVM)中提供的最新 GUI。
如果不是、我建议安装最新的 GUI
此致、
Akhil